This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:升压模式

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858956/bq25892-boost-mode

器件型号:BQ25892

各位专家:

我们在项目中将 bq25892用于电池充电器。 随附的原理图显示、电池电流为~8000mAh (4节并联)。

我们设计了4A 充电电流限制。

我的问题是:

*如果适配器未插入(或电源已关闭)、我们希望使用 bq25892的升压模式为系统提供5V 电压。 如果升压模式被启用、5V 是否出现在 VBUS 引脚上? 这是可能的吗? SYS 引脚的电压仍然等于电池电压?

*您能否查看我们的原理图

非常感谢

图昂

e2e.ti.com/.../1464.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图昂

    我在原理图上没有看到任何明显的错误。  

      如果条件有效、可启用在 VBUS 上提供5V 电压的升压操作:

    BATLOWV 以上

    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

    3、使能升压模式操作(OTG 引脚高电平、OTG_CONFIG 位=1)

    4. TS (热敏电阻)引脚上的电压在由升压模式温度监控器配置的范围内

    由 BHOT 和 BCOLD 位提供

    在升压模式下经过30ms 的延迟后

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你。

    在我发布这篇文章后、我再次读取 DS、如果我们希望它在没有 MCU 的情况下运行、CE 需要拉低。  

    还有一个问题:SYS 在升压模式下是否仍然提供电压?

    图昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图昂

    在升压模式中,V (SYS)=V (BAT)-I (BAT)*RdsonQ4。  它不会受到调节。  根据功率平衡、效率=V (BOOST)*I (BOOST)/(V (BAT)*I (BAT))、您可以使用数据表效率曲线来找到 I (BAT)、然后找到 V (SYS)。  我不建议加载 V (SYS)、因为 VBUS 上升压输出的可用功率将更低。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信息非常有用。 感谢 Jeff。

    图昂