This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ22570可处理的从电池到系统负载的最小和最大电流是多少

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858541/bq25570-what-is-the-minimum-and-maximum-current-that-can-be-handle-by-bq22570-from-battery-to-system-load

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505

如 BQ25570的方框图中所示、电池和系统负载可以分离。
如 BQ25570的用户指南中所述、第3页第1行第5行指出:
"一般而言、储能元件还允许系统处理不能直接来自输入源的任何峰值电流。"

1) 1) BQ22570从电池到系统负载可处理的最小和最大电流是多少?  

2) 2) BQ25570是否能够提供以下要求?

我们的系统 GPS 跟踪器规格如下:
输入电压:4.2V (大部分为3.7V-4.2V)
电流消耗:运行时为500mA
太阳能容量:3V 100mA
电池容量:4.2V 6900mAh 锂离子电池
方框图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipakkumar、

    稳压降压输出只能支持110mA 的峰值输出电流。 它专为要求较低电压(例如3.3V 或1.8V 逻辑)和非常有限电流的传感器或 MCU 等超低功耗外设而设计。  

    我对您的 VOUT 设置有点困惑。 该充电器旨在提升为电池充电的输入电压、并降压充电电压以产生 VOUT。  您说 VOUT 设置为4.2V、但4.2V 也是您的充电电压。 这是有问题的、因为当您的电池放电时、电压将降至4.2V 以下。 在这些情况下、由于 VOUT 无法降压、您将无法从 VOUT 获得任何输出。

    我确实看到了将 GPS 跟踪器与电池并联的潜在解决方案。 这将使您能够满足500mA (2A 峰值)要求、因为电流将直接从电池流向跟踪器。 GPS 跟踪器运行所需的最小电压是多少?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricardo:

    感谢您的回答。
    我们的 GPS 跟踪器系统可在3.7V 至4.2V 的范围内运行。

    请您考虑这些值并再次提供解决方案吗?
    如果我们没有使用 Vout、而是直接使用电池来使用系统、那么 Vout 的原理图场景是什么。

    我们还有一个5V 150mA 太阳能板、此 IC 是否适用于此太阳能板?

    谢谢你  

    Dipakkumar 不丹语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipakkumar、

    我认为 BQ25505是您的应用的更好选择。 我为您的电阻分压器网络提供了一些可能的阈值。 请查看数据表中的图12以了解这些阈值的含义。 理解后、使用此 计算器 为您的电路计算适当的电阻值。  

    此 IC 旨在与太阳能电池板配合使用、适用5V 开路电压、但请注意、此 IC 是升压电池充电器。 这意味着当 VIN_DC 大于 VSTOR 时、转换器将不会运行、并且电流将通过内部 MOSFET 从 VIN_DC 灌入 GND。 为了更深入地分析您的太阳能电池板将提供的功率以及您可以从这个电路中期望的运行寿命、我建议您查看这个太阳能电池板 计算器。

    谢谢、

    Ricardo