This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25402Q3A:CSD25402Q3的 Rdson 值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834125/csd25402q3a-rdson-value-of-csd25402q3

器件型号:CSD25402Q3A

你(们)好

我收到了客户关于 CSD25402Q3A 的问题。
除 ID=-10A 外、是否有 Id=-0.1A、-1A、-3A 等的数据 Rdson 与 ID?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    感谢您向客户推广 TI FET。 我们没有其他电流水平的数据。 在初始特性化期间、我们在以下条件下测试了 RDS (on):

    VGS =-1.8V、ID = 4A

    VGS =-2.5V、ID = 10A

    VGS =-4.5V、ID = 10A

    在较低的电流电平下、RDS (ON)不会有很大变化。 我们的测试是一个短持续时间电流脉冲、用于防止器件自发热、这会导致 RDS (on)因正温度系数而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰-桑

    感谢您的快速响应。
    您能告诉我 Vgs=1.8V、Id=4A 时的 Ronds 吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    来自3个批次的样本的平均 RDS (ON)约为70m Ω@ VGS = 1.8V 且 ID = 4A。 最小和最大测量值之间存在较宽的分布。 这是预期的、因为如果您查看数据表第1页上的 RDS (on)与 VGS 曲线、VGS = 1.8V 远低于曲线的拐点、斜率几乎为垂直。 数据表中的保证最大限值为300m Ω@ VGS = 1.8V。