This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP021515:低于最小值时的输出电压。 10%负载?

Guru**** 2628695 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP021515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859079/dcp021515-output-voltage-when-below-min-10-load

器件型号:DCP021515

团队、

当 DCP021515低于最小10%负载时、其输出电压是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在10%负载下运行会导致输出电压升高、最高可使典型输出电压加倍。 对于运行电流低于额定输出电流10%的应用、建议添加最小负载、以确保器件的输出电压处于数据表中电气特性表中指定的范围内。

    此致、
    Alejandro