This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:HS 和 VDD 期间的路径

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831920/ucc27712-path-during-hs-and-vdd

器件型号:UCC27712

您好!

我的客户正在评估其电路板上的 UCC27712。

然后、当 HI 和 LI =低电平时、VDD 电压似乎出现在 HS 节点上。

UCC27712在 HS 和 VDD 期间是否有路径?

根据下图、我猜没有路径。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    感谢您为您的客户提供 UCC27712支持。 IC 内部没有从 VDD 到 HS 的路径。 但应用电路中有一条路径。 自举二极管连接到 VDD 和 HB、为 HB-HS 电容器充电。 电流充电路径为从 VDD 到 HB-HS 电容器的路径、因此 HB 电容器充电电流流入 HS。 HB-HS 电容器由接近接地的 HS 转换充电 、这通常是在低侧 FET 导通时进行的。 如果 LO 和 HO 都为 LO。 如果 HS 到接地之间存在高电阻、则通过自举二极管的 VDD 至 HB 路径将提高 HS 电压。

    请参阅下面的简单应用。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard - San、

    我还有一个问题。

    我们确认、即使消除了启动电容器、VDD 也会出现在 HS 上。

    因此、我猜在 HB 和 HS 期间会通过保护二极管。

    它还有其他路径吗?

    "IQBS"是否相关?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    您在数据表中突出显示的 HB-HS 静态电流是由于 HB 转 HS 驱动器和电平转换器电路而存在的电流路径。 在 HB-HS 提供的电压高于数据表额定值之前、任何 ESD 保护二极管都不会产生影响。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、