This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:RT 引脚连接

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858972/tps54622-rt-pin-connection

器件型号:TPS54622
主题中讨论的其他器件:TPS54618

大家好、

以下是有关 RT 引脚的两个问题

1.从数据表的方框图中,RT 引脚通过“带 PLL 的 OSC”连接到 Vsense,不确定它需要连接到 Vsense 的原因。

根据我的理解、连接到斜率补偿和 PWM 发生器、而不是 Vsense 是合理的。

2.客户将6.8nf 电容与 RT 电阻并联,部件无法正常工作。 因此、只需了解 RT 电阻器的工作原理。 它是内部 RC 振荡器的一部分、还是通过 RT 电阻器提供电流来读取 FSW?

谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 OSC 与 PLL 和 VSENSE 引脚之间的连接可能是重复使用错误。 我打赌这个方框图来自另一个具有频率折返的部件。 在这些部件中、Vsense 电压将影响 FSW、因此连接是合理的。 例如 TPS54618。

    我们不建议在 RT/CLK 引脚上连接一个电容、尤其是那个大电容。 这会影响将 RT/CLK 引脚调节至0.5V 的电路的稳定性和启动时间。 RT/CLK 引脚被调节至0.5V、而来自 RT/CLK 引脚的电流是设定内部振荡器频率的值。 这种情况的一个例外是同步时、但在这种情况下、电容器应保持非常小、大约为47-100pF。

    您知道客户为什么在 RT/CLK 引脚上添加了电容吗?

    此致、
    Anthony