This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003LV:典型压降

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834499/uln2003lv-typical-drop

器件型号:ULN2003LV

你(们)好

输入电压=3.3V、输出电流=100mA 时、我需要典型的压降。

表6.5电气特性显示 Tj=25deg.C 为0.36V、但图3显示 Ta=25deg.C 为大约0.23V

如果 Ta=25deg.C Tj 甚至更高、但压降低于 Tj=25deg.C、这毫无意义。 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogumil、

    请使用电气特性表中的数据。 由于工艺变化、TI 未为该值规定最小值。

    有关功率耗散和热注意事项、请使用所示的列表数据。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。