This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:非常宽的输入范围降压/升压

Guru**** 2503525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS630702EVM, TPS61202EVM-179, TPS61202, TPS63060, LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834262/tps63070-very-wide-input-range-buck-boost

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: 、TPS61202EVM-179TPS61202TPS63060LM2623

大家好、我正在寻找一个宽输入范围的降压/升压(或升压/降压)、它将在2V (3V 减3个二极管压降、或大约2V、输出或获取)至10V 范围内工作。 这三个二极管压降来自本质安全/ATEX 要求。 输出为5V、流入大多数阻性负载的电流约为300mA。 我已经针对 TPS63070 (TPS630702EVM)对 EVM 进行了测试、该测试非常接近我所需的内容。 高端很棒,运行良好,甚至可以在低至2V IN 的电压下工作,但不会在正向磁滞的低电压 b/c - 850mV (yikes!)下启动。

我还测试了 TPS61202 (TPS61202EVM-179)的升压转换器,它可以在低于2V 的电压下工作,并将在大约2.1V 的电压下启动,这表明可以这样做。 顶部为低电压5.5V,因此我无法将其用作真正的设计选择。

您是否有任何尝试将 TPS62070的启动范围扩展到2V 的想法? 是否可以通过任何方式降低迟滞? 唯一的另一种解决方案是升压(非同步)后跟降压、但这确实是一种非常难看的解决方案。

有什么想法?  谢谢- Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我找不到任何能够启动如此低的 TI 降压/升压转换器。 TPS63070可以降至 Vi=2V、但需要3V 才能启动。 TPS63060可以从2.5V 开始、但不能降低。  

    3个二极管之后是否有任何其他东西、转换器除外? 如果没有其他负载、并且转换器已禁用、则如果电流足够低、您可以通过二极管将输入电容器充电至3V。

    否则、您可以级联升压和降压。 有一些升压转换器可以在2V 以下启动、例如 LM2623。 您可以将其设置为生成12V 电压、然后使用任何12V 至5V 降压转换器将其降压。

    此致、
    密耳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos -感谢您的回复、这些也正是我的调查结果、一直到使用2623进行升压和降压-我甚至在办公桌上放了2623的 EVM、很快就会测试该配置。  它有点难看、但它似乎是唯一符合规格的东西。

    Rgds -标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我在输入端使用3个肖特基二极管测试了 TPS63070、即使在禁用转换器时输入电压充电至3V、也无法启动。 可能是由于浪涌电流导致二极管压降并触发 UVLO。

    对于这些规格而言、级联升压和降压似乎是唯一的选择。

    此致、
    密耳


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos -感谢您的检查。  如果我使用2623解决方案遇到任何问题、我将再次与我们联系

    最佳 rgds - Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    然后、我将关闭该线程。 LM2623属于另一个产品线、如果您有任何疑问、请随时打开新主题。

    谢谢、此致、
    密耳