This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:SW 和 PMID 之间的肖特基二极管

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858564/bq25895-schottky-diode-between-sw-and-pmid

器件型号:BQ25895

您好!

BQ25895的数据表显示了2个应用手册、其中一个在 SW 和 PMID 之间没有肖特基二极管(图47)、另一个带有该二极管(图60)。 使用此肖特基二极管的目的是什么? 是否仅在高电流应用中需要它、而在低电流用例中可以不使用它? (这似乎是我在两个应用之间看到的唯一差异)我们的应用将使用升压电流小于1A 的电流。

其次、对于我们不打算使用升压模式的单独应用、是否可以将 PMID 保持悬空? 我是否需要在此线路上添加电容器? 如果是、需要的最小电容是多少? 在本例中、是否可以将二极管保留在外?

此外、我注意到有一个不同的器件- BQ25895M 与 BQ25895引脚兼容。 它们看起来是完全相同的器件。 两者之间的区别是什么?

谢谢!

Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    只有在升压模式下需要最大输出电流时、肖特基二极管才是必需的。

    PMID 是降压转换器的输入、仍然需要至少一个10uF 的电容器。  我还建议在 IC 附近使用小型0.1uF 去耦电容器。

    M 和非 M 的主要区别是 M 版本的默认 VBATREG=4.35V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速回复! 您是说 VBUS 是降压转换器的输入吗? 我认为 PMID 是升压的输出吗? 要说明的是、 您建议在未使用的 PMID 线路上使用10uF 和0.1uF?

    谢谢、

    Anish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anish:

    VBUS 是芯片的输入。   VBUS 和 PMID 之间有反向阻断 FET 和输入电流测量 FET。  这意味着在降压充电模式下、施加到 VBUS 的电压将出现在 PMID 上。  降压侧 FET 连接到 PMID、因此 当降压转换器作为升压转换器反向运行时、它是降压转换器的输入以及升压转换器的输出。

    此致、  

    Jeff