This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7718:BQ40Z80的配套保护

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858681/bq7718-companion-protection-for-bq40z80

器件型号:BQ7718
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQ77915

在我们的 BQ40Z80EVM 上、我们实现了两个 BQ771807作为独立的二级过压保护。 BQ40Z80已经提供了初级过压保护。 锂离子电池组(5节)是否必须提供二级保护? 该应用是消费类音频设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    我并不完全确定、但我认为没有任何法律或法规要求两个级别的保护。 一般而言、这是一种良好的做法、因为它可确保客户和设备的安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当最好有两个保护级别时、为什么只有过压保护? 过压是否比其他保护机制更重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我个人认为"安全比遗憾更好"、并始终支持保护。 是的、过压是最关键的保护、因为它会导致灾难性故障。 通常、系统具有电池电量监测计或充电器、可用作主要保护器、并包含欠压、温度和电流故障。 但是、我们确实有更高级的保护器、例如 BQ77915、它们包含所有这些保护功能。