This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A:上升时间和下降时间

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833660/ulq2003a-rising-time-and-falling-time

器件型号:ULQ2003A

大家好、

请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。

请告诉我在以下条件下的 ULQ2003A 上升时间和下降时间。
[条件]输入:0-5V 脉冲(不考虑上升和下降时间)
           输出:负载电阻(大约1kΩ Ω)

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    1KOhm 不是重负载、不应真正影响数据表中规定的 t_PLH 和 t_PHL 数。

    有关开关特性、请参阅第6.10节;有关可视化表示、请参阅图17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmello、

    我很抱歉、没有解释、
    但您的答案是从输入信号到输出信号的延迟时间、
    但这个问题的目的是输出信号本身的上升(下降)时间(在图17中、输出斜率)。
    *这被认为与内部电路的晶体管特性有关。
    很抱歉给您带来不便、但请在确认附件后回复。

    e2e.ti.com/.../rising-falling-time.pdf

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您的担忧到底是什么? 它是否基于可用于运行部件的频率?

    遗憾的是、TI 未指定输出上升和下降时间。 我们可以保证 t_PLH 和 t_PHL。  

    该规格通常为1us、最大值为10us、并且占输出上升时间以及输入和输出之间的死区时间的50%。 假设该死区时间为零、我会说最大输出上升时间将在10us-20us 范围内、但这是一个非常保守的估计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕孝端、您好。

    我看到您发布了一个重复的主题、并提供了更多详细信息。 因此、我将关闭这个。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/834452