This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:当 LM5119的输出空闲时、输入功耗太大(0.1A 48V)。 原因是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834467/lm5119-when-the-output-of-lm5119-is-idle-the-input-power-consumption-is-too-large-0-1a-48v-what-is-the-reason-for-this

器件型号:LM5119

当 LM5119的输出空闲时、输入功耗太大(0.1A 48V)。  原因是什么?
我们根据所附的原理图制作了产品
48v 输入
输出8A 42v
当输出为0负载时、输入功耗为48V、0.1A?原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否将 DEMB 引脚拉至低电平以启用二极管仿真模式? 它有助于减少空载条件下的功率损耗、  

    谢谢