This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVM-627:启动波形异常

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVM-627, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832589/lm5069evm-627-startup-waveform-abnormal

器件型号:LM5069EVM-627
主题中讨论的其他器件: LM5069

你(们)好

我的客户使用具有 LM5069EVM-627的 PSU、第二次启动将异常、如下所示

原因可能是什么?

当前有关闭 UVLO、增加计时器电容器、添加 D2、R6等的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     LM5069EVM-627输出端的负载是多少?

    您能否也向我发送一个包含电流信息的测试波形。 请包含图像文件以提高可读性。  

    请包含该测试波形

    • 隔离式 DC/DC 转换器的48V 输入
    •  LM5069EVM-627的输入电压
    •  LM5069EVM-627的输出电压
    •  LM5069EVM-627的输入电流

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您能否提供测试波形来了解正在发生的情况。

     您是否具有来自隔离式直流/直流转换器的"电源正常"输出?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    测试波形、如下所示。

    CH1:EVM 输入、CH2:EVM 输出、CH4:EVM 输入电流

    PSU 输出电容器是2200us、  

    没有电源正常功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢你。 来源是什么? 来自 PSU。

    在从直流电源进行测试时、您是否会看到类似的行为。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    由于客户将 EVM 置于 PSU 后面、以满载运行、

    当输入开关从导通变为关断时、

    EVM 输入电压无法降低、仍为15V、

    此时、PSU 打开输入将看到 这种现象。

    PSU 处于负载状态、未连接 EVM、操作正常、波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢你。  

    请通过在 EVM 上进行以下更改来执行以下两项测试。

    测试1:使 跳线 JMP1保持开路  

    测试2:根据图4配置 EVM。 重新设计 R1、R2、R3和 R4的值、以将 UVLO 设置为23V、将 OVLO 设置为28V

    此外、以1ms/div 的形式向我发送缩小波形(波形上方)、以查看第一时刻的行为

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您在 EVM 上看到上述更改后的行为是否发生了变化?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    不、我没有。

    最近、客户在 EVM 输入中添加了放电电路、  

    加快输入放电速度

    它可以改善这种情况、 输入和输出电压可以平稳上升。

    只是想知道为什么不完全放电会有这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    当输入电压降至接近 UVLO 阈值时、LM5069会关闭路径、因此如果没有放电路径、输入电压将保持在此状态。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh:

    电流设置 方式、输入电压确实会下降到 UVLO、  

    当下一个导通输入时、它应该平稳上升、实际上不是不稳定、

    迟滞范围是否可能不够?

    UVLO 保持 EVM 设置 : UVLO 阈值下限为17V

                       UVLO 阈值上限为18V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    可能是... 这就是我要求通过移动 UVLO 阈值来进行检查的原因

    请通过在 EVM 上进行以下更改来执行以下两项测试。

    测试1:使跳线 JMP1保持开路

    测试2:根据图4配置 EVM。 重新设计 R1、R2、R3和 R4的值、以将 UVLO 设置为23V、将 OVLO 设置为28V

    此外、以1ms/div 的形式向我发送缩小波形(波形上方)、以查看第一时刻的行为

    BR、Rakesh