主题中讨论的其他器件: LM5069
你(们)好
我的客户使用具有 LM5069EVM-627的 PSU、第二次启动将异常、如下所示
原因可能是什么?
当前有关闭 UVLO、增加计时器电容器、添加 D2、R6等的操作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户使用具有 LM5069EVM-627的 PSU、第二次启动将异常、如下所示
原因可能是什么?
当前有关闭 UVLO、增加计时器电容器、添加 D2、R6等的操作
您好、Bryan、
可能是... 这就是我要求通过移动 UVLO 阈值来进行检查的原因
请通过在 EVM 上进行以下更改来执行以下两项测试。
测试1:使跳线 JMP1保持开路
测试2:根据图4配置 EVM。 重新设计 R1、R2、R3和 R4的值、以将 UVLO 设置为23V、将 OVLO 设置为28V
此外、以1ms/div 的形式向我发送缩小波形(波形上方)、以查看第一时刻的行为
BR、Rakesh