This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD Ptd 启动问题

Guru**** 2385400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866443/ucd9248-ucd-ptd-startup-problem

器件型号:UCD9248

大家好、我在 UCD 和 PTD08A10WAD 上遇到了一些启动问题、我有3块非常有吸引力的组装板、其中一个上的电源轨以正确的斜坡开始。

在其他两个电路板上、我无法在启动时使用相同的参数进行调节(我复制好的电路板的 EEPROM)。 电源轨会发生奇怪的启动过冲、过冲超过电压值的3倍、并且在稳定至恒定电压值之前、在100Hz 时会进行多次振荡。

能不能帮我、有没有关于这方面的说明、您认为美元是 HS 吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、  

    您能否在 pdf 文件、Fusion 项目文件(.xml 文件)中提供原理图以及启动波形错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../POWER_5F00_BOARD_5F00_v.02.pdfe2e.ti.com/.../carte_5F00_ok_5F00_UCD9248-5.8.0.11400-Address-52-Project-File.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、  

    是否可以在正常电路板和不良电路板之间交换 UCD9248、并查看问题是否出在 IC 或电路板上?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试用新的替换。 请将固件识别过程从一个发送给另一个 UCD9248、以确保在新配置中放置相同的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更换 UCD9248没有任何变化、今天我尝试更换 PTD08A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、  

    更换 PTD08A 后问题是否得到解决?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、更改 PTD08A 后问题未解决。 经过越来越多的调查后、报告流程出错。

    EAP EAN 通道的制造商安装了一个错误的22uF 电容器而不是1nF 电容器,如果不移除该电容器并将其测量...,则根本无法检测到它

    感谢您的帮助、如果重现相同的错误、请将此解决方案放入您的存档中。