This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:咨询 TPS63020问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63070, PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830347/tps63020-inquire-tps63020-questions

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好、先生、

我是否可以从您那里了解 到我们是否有类似的解决方案、例如 TPS63020 、它可以支持双向功能并支持输入电压 :1.8V~14V 和 输出电压: 1.8V~14V?

感谢你的善意帮助。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    遗憾的是、我们没有具有此类电压范围的降压/升压器件。 最接近的是输入电压=2-16V、输出电压=2.5-9V 的 TPS63070。 您能解释一下应用以及您需要哪种双向操作吗?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    请参阅以下超级电容器双向应用的屏幕截图、我们是否有适用于其他器件的类似功能?

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    如果不解释应用和要求(输入/输出电压、负载分布等)、我们就不能提出任何建议。

    通常、可以使用任何其他具有反向电流限制的同步降压/升压转换器代替 TPS63020。 但是、根据您在第一个帖子中的电压要求、我找不到任何器 件可以在 PMP9766等经典超级电容器备用电路中替代 TPS63020。

    此致、
    密耳


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    此致、
    密耳