This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:变压器设计

Guru**** 2502545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810, TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859053/ucc28810-transformer-design

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他器件: TPS92314

您好!

我设计 的是54、1200ma 和36V、1200ma 的 LED 驱动器。 我一直在研究如何选择内核或这些内核。 接下来是如何获得初级和次级中的匝数。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohitha、

    感谢您关注 UCC28810 LED 电源控制器。

    UCC28810数据表应用部分是模糊的磁性元件设计,但应用手册(http://www.ti.com/lit/pdf/slua752)中有一些信息。  尽管这还不够、但应用手册末尾是 TPS92314控制器及其数据表的参考(www.ti.com/.../tps92314.pdf)has 应用部分、从第14页开始提供了更多变压器设计信息。

    我建议使用 TPS92314变压器设计过程、使用适用于您的项目的输入和输出参数来确定初级电感和匝数比。 变压器磁芯尺寸取决于它必须处理的功率吞吐量(每周期的能量)。 铁氧体磁芯制造商的应用手册应能指导您选择合适的磁芯尺寸和材料、并确定避免饱和和最大限度降低磁芯损耗所需的初级匝数。  从初级匝数比和匝数比中、您可以获得所需的次级匝数。   

    我发现、虽然没有偏袒、但主要是由于长时间的熟悉、Ferroxcube Soft Feritos and Accessories 2013数据手册提供了有用的图形来找到合适的磁芯尺寸。 此产品目录可从其网站下载。

    此致、
    Ulrich