This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:TPS63021

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831612/tps63021-tps63021

器件型号:TPS63021

大家好、

我们在设计中使用 TPS63021DSJT -3.3V 稳压器。

它预计在输出端获得3.3V 电压。 但是、我们将获得3.33V 至3.4V 的电压(但所有电路板中的阻抗看起来都很好- 6.3K)。 由于它不是可调类型的稳压器、我们无法对其进行调优。

我请您就我们的问题提供您的意见。

我附加了我们在设计中使用的 TPS63021DSJT 设计。

谢谢、此致、

E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 PS/SYNC 连接到 GND、则器件在省电模式下运行。 在省电模式下、输出电压通常比标称电压高3%、请参阅 数据表的第7.4.4节。 在强制 PWM 模式(PS/SYNC 连接至 VIN)下、输出电压将处于标称电压的1%以内、但轻负载时的效率将远低于省电模式(请参阅 数据表中的图10与图11)

    这种稍高的电压是否是您的应用所面临的问题?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    是的、在我们的设计中保持3.3V +/-0.06范围非常重要、因为我们使用电阻分压器从该范围生成一个基准电压。

    感谢您的意见。

    此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TPS63021、FB 引脚应连接到输出端(具有内部分压器)。 在数据表中提到它可以达到+5%。

    (I.e、)+0.165V -> VCC=3.465V (MAX)

    我们有几个最大工作电压为3.6V 的器件。  那么、TPS53021是否会随时提供超过3.465V 的输出

    谢谢、此致、

    E.Rohini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正常运行下、输出电压不会高于3.465V。顺便说一下、5%是指在省电模式下运行。 在强制 PWM 模式下、输出电压应处于标称电压的1%以内。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳