大家好、
我们在设计中使用 TPS63021DSJT -3.3V 稳压器。
它预计在输出端获得3.3V 电压。 但是、我们将获得3.33V 至3.4V 的电压(但所有电路板中的阻抗看起来都很好- 6.3K)。 由于它不是可调类型的稳压器、我们无法对其进行调优。
我请您就我们的问题提供您的意见。
我附加了我们在设计中使用的 TPS63021DSJT 设计。
谢谢、此致、
E.Rohini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们在设计中使用 TPS63021DSJT -3.3V 稳压器。
它预计在输出端获得3.3V 电压。 但是、我们将获得3.33V 至3.4V 的电压(但所有电路板中的阻抗看起来都很好- 6.3K)。 由于它不是可调类型的稳压器、我们无法对其进行调优。
我请您就我们的问题提供您的意见。
我附加了我们在设计中使用的 TPS63021DSJT 设计。
谢谢、此致、
E.Rohini
您好!
如果 PS/SYNC 连接到 GND、则器件在省电模式下运行。 在省电模式下、输出电压通常比标称电压高3%、请参阅 数据表的第7.4.4节。 在强制 PWM 模式(PS/SYNC 连接至 VIN)下、输出电压将处于标称电压的1%以内、但轻负载时的效率将远低于省电模式(请参阅 数据表中的图10与图11)。
这种稍高的电压是否是您的应用所面临的问题?
此致、
密耳