This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:LM5051背靠背 MOSFET 结构

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051, TPS23525, TPS23523
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832573/lm5051-lm5051-back-to-back-mosfet-structure

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件: TPS23525TPS23523

尊敬的先生:

我看到了 LM5051 EVM、关于 MOSFET、我是否可以设计背靠背 MOSFET 结构?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、您好 、是的、可以通过 LM5051支持背靠背 MOSFET、但由于线性 ORing 机制、需要小心谨慎。 让我明天回来了解更多详细信息。 此致、 Kari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:

    感谢您的评论。

    等你的建议。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    借助 LM5051线性稳压方案、它将需要 LM5051周围更多的分立式(我们尚未测试过、尚未分享任何结果)电路来控制两个背靠背 MOSFET。

    但是、我们建议使用 TPS23525或 TPS23523来控制-48V 应用中的 ORing 和热插拔背靠背 FET。

    您能否查看一下该器件并告知我们它是否也适用于您的应用?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kari:


    感谢您的建议。

    让我参与客户讨论、然后向您提供最新信息。

    谢谢!

    Steven