This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:图29启动时间图显示了 CNR/SS = 0nF 时的20ms

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834232/tps7a33-figure-29-startup-time-plot-shows-20-ms-for-cnr-ss-0-nf

器件型号:TPS7A33

图29显示了在 CNR/SS 上无电容时的20ms 启动时间。 这是正确的还是该图应包含 t = 20ms 时的事件触发器(即使能有效、施加输入电压)?

根据数据表其他部分的信息,我认为这种情况的启动时间实际上不是20毫秒,但如果我只看图29,我会认为是这样。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    图29应在与图27相同的图上显示了 Vin 变化。 根据软启动计算、我要说、在图29中、Vin 上升到大约20ms、那么启动时间计算实际上应该从20ms 开始。 如果 CSS=0、则启动时间应在几毫秒内;由于时间刻度较大、因此在图中很难看到。

    我同意、图29令人困惑、希望我的解释有所帮助。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您对本报告的答复。

    我将在数据表中注意到、Vin 在 t = 20ms 时施加。

    谢谢、

    John