This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340双重检查请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834303/tps55340-tps55340-double-check-request

器件型号:TPS55340

您好!

TPS55340能否满足此规格? 我使用电子表格进行了检查、看起来正常。 请帮我进行双重检查。 如果我需要考虑任何问题、请告诉我。 我想知道我是否可以向客户推荐 TPS55340。

输入电压:24V

输出电压:30V

输出电流:2.5A (考虑降额)

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    输入电压范围是多少? 如果是固定的24V 电压、则在此应用中使用 TPS55340应该是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    Min22V、Typ24V、Max28.5V

    它看起来正常。 你怎么看?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!