主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
各位工程师、大家好、
我们正在使用 4s34配置锂离子电池组系统设计和测试 BQ40Z50。
我们希望使用 BQSTUDIO 重新配置 BQ40Z50。 问题是我们无法找到如何使 BQSTUDIO 与我们使用的适配器通信、我们使用的是 CP2112。 我们在 BQSTUDIO 的离线帮助中进行了在线搜索、并探索了 BQSTUDIO 的偏好/设置。 遗憾的是、我们没有获得与 CP2112通信的 BQSTUDIO。
监测计 BQ40Z50工作正常、指示灯 LED 工作正常、我们通过 SMBus 和适配器接收和发送从 BQ40Z50获取信息、这也意味着我们的适配器仍然正常工作。
以下屏幕截图显示了软件与监测计 BQ40Z50之间的成功通信。 这意味着接线正常、电量监测计正常、我们使用的适配器正常、计算机正常。 请注意、我们仅为一节电池充电、这就是它显示的电压比其余电池高的原因、因此这实际上是正确的:
我们注意到的一点是、适配器可以瞬间与 signle 软件通信。
如果 BQSTUDIO 尝试与适配器通信、我们确保没有软件干扰。
仍然没有成功。
在 BQSTUDIO 的脱机帮助中的"帮助">" Battery Management Studio 用户指南">"入门">"设置"下
软件将自动检测适配器。 因此、我们认为我们可以将适配器的灯串设置为... 假设 BQSTUDIO 几乎可以接受我们的适配器、即更改适配器的显示 ANEM 或其他字符串、如以下屏幕截图所示:
提前感谢您的帮助。