请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019 您好!
我想使用 UCC28019设计1600W PFC 电源。 当功率为1300W 时、电流波形失真。 请将屏幕(位置1)作为附件查看。
我的问题是:
电流失真的可能原因是什么?
2.如何避免电流失真并将功率提高至1600W?
谢谢。
Kevin Xion
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.