This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:CAN UCC28070支持1kHz 交流输入

Guru**** 2529980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834337/ucc28070-can-ucc28070-support-1khz-ac-input

器件型号:UCC28070

UCC28070能否支持1kHz 交流输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、邱:

    我们在800Hz 下测试了 UCC28070EVM、它可以正常工作、但 PF 更糟。  如果您希望进一步将输入频率增加到1kHz、它将进一步 影响 PF 和 ITHD、并且应该正常工作。

    随附800Hz 测试 report.e2e.ti.com/.../1452.3162.UCC28070_5F00_800Hz.pptx