This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:连接未使用的输出通道

Guru**** 1457550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92630-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858588/tps92638-q1-connection-of-the-not-used-output-channel

器件型号:TPS92638-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92630-Q1

大家好、我是 Seat S.A.汽车公司的 Adan、

我们正在使用 TPS 驱动器开发一些后灯项目、例如92638、92610、92611等。。。

我们对 TPS92638 3通道 LED 驱动器的连接有疑问。

问题是我们必须如何连接一个未使用的通道。  我们电子产品的供应商发送了以下连接:

是这样吗? 我们希望确保这是正确的方法。

我们会提前向您表示感谢、并与您保持联系。

Adán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为您与我分享的原理图是 TPS92630-Q1。

    在 TPS92630-Q1中、如果您未使用 OUT3并且已将 PWM3连接到 GND、

    我们在数据表中建议您将 out3连接到 vssn3的方式。  没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、很抱歉您 回答正确、是630、而不是638。

     非常感谢您的支持、这对我们非常有帮助。

     此致、
    Adán μ A