This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:启动序列问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833885/tlc6c5912-q1-startup-sequence-question

器件型号:TLC6C5912-Q1

您好、E2E、

我有一位客户正在通过以下方式实施 TLC6C5912Q1:

  1. 它们在开漏输出上具有高达12V 的上拉电阻、并在输出引脚和 LED 之间切换 FET
  2. 因此 、移位寄存器的输出引脚在移位寄存器的3V3电源打开之前经历12V 的电压

这样做是否有任何令人担忧的原因?  我们担心这可能会导致开漏闩锁情况。

谢谢!

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能告诉我如何驱动 FET