This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:使用前馈电容器与 FB 引脚上的负电压间的关系

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833759/tps7a7001-using-feedforward-capacitor-vs-negative-voltage-on-fb-pin

器件型号:TPS7A7001

团队、

数据表建议在 Cout 大于47uF 时在反馈引脚上使用至少220pF 的前馈电容器。

在我们的应用中、我们使用的最大 Cout 为200uF (MLCC 10V/16V、因此有效 Cout 减小~50%)。 C 前馈为10nF (使用该值实现的最佳瞬态响应)。

在数据表中、没有关于 FB 引脚保护的指导原则、例如在使用 C_前 馈时添加外部肖特基二极管来限制该引脚上的负电压。 因此:

  • FB 引脚电阻与负电压之间的关系如何? (指定为最大值-0.3V)。
  • 将 tps7a7001与前馈电容器一起使用是否安全?

谢谢、
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    通常、只要在设计中采取适当的预防措施、就可以安全地将前馈电容器与线性稳压器(包括 TPS7A7001)配合使用。  前馈电容可提高线性稳压器的稳定性、改善线性稳压器的瞬态响应并降低噪声。  使用此技术也存在风险、例如较慢的导通时间和反馈引脚上的负电压可能。  根据应用和 LDO 的要求、除了选择使用前馈电容器(以及要使用的值)之外、您可能还需要使用外部肖特基二极管来防止反馈引脚上的负电压。  请参阅 此技术的专业人员和专业人员的 sbva042应用手册《使用前馈电容器和低压降稳压器的优缺点》。

    如果我已解决您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我看到这没有回答您的问题。  
    您能否回复并就您的需求提供一些其他反馈?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的注意。

    那么、在这种情况下、需要采取哪些适当的预防措施? 我不清楚您的消息。

    如果使用肖特基已经足够、请告知我们。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    如果客户只关心负电压、那么肖特基二极管就足以保护 FB 引脚。  您需要确保肖特基二极管的正向压降小于 LDO 中的 ESD 保护(在本例中为300mV)、以便外部肖特基二极管承载电流、而不是另一个方向。  如果客户有兴趣、我之前链接的应用手册提供了一些相关指导。

    如果我已解决您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen、

    这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为讨论的继续,我们有一些后续问题。

    对于 tps7a7001 、建议将反馈电阻器 R2值保持在27k 和33k 之间、以满足高温下的精度要求。

    凭借如此高的值(在本例中为205K 和30.1K)、FB 分压器电流非常低、因此使用外部肖特基二极管会由于其泄漏电流而导致巨大的漂移。 即使使用最大电流为~2uA、温度为125C 的肖特基二极管(https://www.taiwansemi.com/products/datasheet/RB751V-40WS_C14.pdf)、器件温度升高时也会产生不可接受的输出电压漂移。

    您会推荐什么?

    1.      为了显著降低反馈电阻器的值(所需的 Vout 值为3.9V、Vin 为4.55V)、这几乎可以抵消肖特基二极管的封装电流对 Vout 的影响。

    2.      在没有任何外部肖特基二极管的情况下使用 CFF (CFF 值为10nF、输入电压为4.55V)

    3.      其他选择?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我已回复您的电子邮件。

    如果我已回答您的问题、请单击"已解决"链接。

    谢谢、

    斯蒂芬