This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:RSOC 异常问题

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868675/bq27220-rsoc-anomaly-issue

器件型号:BQ27220

大家好、

目前、客户在使用 BQ27220 IC 时发现电池准备就绪并进行校准(学习)时、电量监测计中的 RC 会引起异常、

因此、向客户发货后、RSOC 从37%增加到43%、 客户采取了一些应对措施并有所改进、但糟糕的情况仍然是2 ~ 3%

需要您的帮助进行分析、提出建议或提出任何想法。感谢您的大力帮助。

附上原理图和分析结果。

e2e.ti.com/.../BQ27220-_2B00_-BQ24074-_2B00_-S8211CAS-Circuit.pdf

e2e.ti.com/.../factory-analysis-result.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我们将向您介绍并返回。 请注意、我们的大多数团队成员现在正在休假、因此我们的回复可能会延迟。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    37%和43%之间的时间范围是什么(天/周)?

    如果存储时间很长、累积的库仑计数器误差最终会导致剩余容量的显著变化。
    您是否启用了平滑处理功能?

    请在长期存储后发出 OCV 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik Hart:

    感谢您的回复、我将回应您对客户的建议。

    37%和43%之间的时间范围是什么(天/周)? 2个月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    这是由他们的系统确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang Kang

    明白了~……