This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:最大输出电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858514/tps610986-max-output-current

器件型号:TPS610986

您好!

我是 M2comm 的 Daniel。

我对 TPS610986有疑问:

我想知道 Vsub 的最大输出电流、我知道 Vmain 为350~650mA、但 ICA 未找到 Vsub 的详细值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yujen:

    Vsub 电流限制的最小值为200mA。 它位于数据表的第6页。  

    实际上、Vmain 的限制不是350-650mA。 "350-650mA"是电感的峰值电流限制。 它将同时考虑 Vmain、Vsub 的负载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    谢谢。

    我可以使用以下公式计算 Iout:Iout=[Vin*(ILIM-50mA)*80%]/Vmain,我对吗? (我假设效率为80%、Iout=Imain=Isub)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUJen 您好:

    几乎是对的。 只需澄清两点:

    电感的电流纹波为典型值、因此电流为100mA。

    Iout 应为 Iout=Imain+Isub。 同时、Isub 将专门限制在200mA 以下。