This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:波形问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831122/ucc256302-the-waveform-problem

器件型号:UCC256302
Thread 中讨论的其他器件: TL431

你(们)好
我在交流/直流项目中使用 UCC256302、有一些波形、如下所示(图1):

黄色通道是谐振电感器的电流

蓝色通道是 FB 电压。

绿色通道是输出电压

Q1:  为什么谐振 电感器的电流 具有如此大的尖峰?  可能的原因是什么、如何解决?

图1.

Q2 (图2):

FB 电压在空载模式下不稳定。 是否有任何解决方案可以解决它、thx

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    振荡可能是由于环路稳定性和光耦合器 TL431反馈电路设置不正确。

    以下应用简报提供了一些设计指南行、可帮助您提高设计稳定性。

    您可以在该 Web 地址找到它

    还有 Excel 软件设计 工具可用于检查您的设计。  您可以在该 Web 地址找到它。

    还有一个评估模块可供您订购和评估、以帮助您进行设计。  可以在以下网址找到该文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    感谢您的支持。