This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707查询

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857990/bq24707-query

器件型号:BQ24707

你(们)好

使用 BQ24707作为充电器。 设置 参数并充电几秒钟后、DHIDRV 侧的 MOS 烧毁。

以下是充电参数和测试的电压:

设计参数:8.6-24V 输入;4A 充电;8.6V 充电电压。

主要电压测量如下:

输入电压:11.86v

ILIM 电压:0.8V

ACDET 电压:3.19v

REGN 电压:6V

BTST 电压:10.75v

已附上原理图 e2e.ti.com/.../ChargeByIC.pdf

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      我们正在进行审核、并将尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    已找到问题。 LODRV MOS U6方向错误。

    感谢你的帮助。

    星号