This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:无电池时的输入电流较大

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865794/bq24192i-input-current-is-large-without-battery

器件型号:BQ24192I

尊敬的 Jeff:

   正如我们在这里讨论的

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/845657

   开关电感器和输出电容器的值不正确将在没有电池充电时导致大约30mA 的大输入电流。

   如数据表所示、 为了获得良好的环路稳定性、输出电感器和输出电容器的谐振频率应设计在15kHz 和25kHz 之间。 µH 2.2 μ H 电感器、µF 输出电容值为20 μ F。

   现在、在我的设计中、我使用1uH+44uF、但有时电流约为30mA、您能帮助进一步调查以解释这种情况吗?

   谢谢。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在检查并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使电池不存在(即 VBAT 引脚开路),器件仍会尝试充电 。 请禁用充电、然后 VBUS 电流应低得多。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      实际上、当芯片被禁用时、我发现这个问题、该测量值/CE 引脚为高电平。

    Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫

    当/CE 为高电平时、 VSYS 和 ISYS 是什么? 请提供条件下的所有寄存器值。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

       我们不会将任何负载连接到 VSYS 引脚、因此 VSYS 的电流为0mA。

       加电后、所有寄存器设置为:    

    REG[00]=0x3D
    REG[01]=0x1b
    REG[02]=0x00
    REG[03]=0x00
    REG[04]=b2
    REG[05]=0x8a
    REG[06]=0x03
    REG[07]=0x4b
    REG[08]=0x85
    REG[09]=0x05
    REG[0A]=0x1b
       我相信、您可以在实验室中轻松重现此类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您可能需要多次循环通电以了解这种情况、因为它不会每次发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重复 您在 BQ24192I EVM 上描述的30mA 输入电流。  您的 GUI 显示 NTC"两个冷态"、因此无论如何都禁用充电。 请仔细检查您的电路板。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      它显示"两个都冷"、因为我没有将电池放入、因此 NTC 未连接。 如果您将输出电容器更改为10uF、复制电容器更容易。

    Wolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫

    仍然无法复制您观察到的行为。

    谢谢、

    宁。