This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:关于硬开关操作

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833656/ucc28950-about-hard-switching-operation

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

您好!

您能告诉我 UCC28950的开关操作吗?
UCC28950是否能够同时打开"OUTA 和 OUTD"/"OUTB 和 OUT"?
客户想知道此器件是否可以执行硬开关操作。
请告诉我与此使用相关的问题和疑问。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke

    UCC28950和 UCC28951是用于相移全桥拓扑的控制器。 这意味着它们在 OUTA 和 OUTB 之间以及 OUTA 和 OUTD 之间有一个延迟、这对于实现零电压开关转换是必要的。

    如果用户想要硬开关电桥、那么他们可以通过在 DELAB 和 DELCD 上使用13k 电阻并通过分压器将 Adel 引脚连接到 VREF、从而最大限度地减少 TABSET、TCDSET 时间-下面概述了这是如何实现的。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8308.Calculating-Adaptive-Delays.pdf

    可以使用类似的方法来管理 SR 延迟。

    同时打开"OUTA 和 OUTD"和"OUTB 和 OUT"意味着在 Dmax 下运行。 这可以通过将 EA-连接到 GND 来实现。 如果 EA+被接至 VREF/2、那么这将把 COMP 设定为高电平并且控制器将无限期地运行在 Dmax 上。

    允许在 Dmax 下持续运行-控制器不会调节输出电压、因为占空比是固定的、否则不会出现问题。

    在硬开关条件下运行会显著增加损耗、尤其是在高输入电压下。 如果设计人员能够接受转换效率降低和开关中增加的热损耗、这是可以的。

    硬开关中的 dv/dt 速率将明显高于软开关应用中的 dv/dt 速率(例如、ZVS)、除非在布局和滤波器设计中多加注意、否则这将增加传导和辐射噪声特征。

    我想了解客户为什么要将此控制器用于硬开关-我认为利用其全部功能并使用延迟时间来实现 ZVS 更有意义。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin-San、

    感谢您的信息和解释。
    我使用您的信息进行设计。
    我想我有时会有更多的问题、但感谢您的合作。

    此致、
    Yusuke