主题中讨论的其他器件: UCC28951
您好!
您能告诉我 UCC28950的开关操作吗?
UCC28950是否能够同时打开"OUTA 和 OUTD"/"OUTB 和 OUT"?
客户想知道此器件是否可以执行硬开关操作。
请告诉我与此使用相关的问题和疑问。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Yusuke
UCC28950和 UCC28951是用于相移全桥拓扑的控制器。 这意味着它们在 OUTA 和 OUTB 之间以及 OUTA 和 OUTD 之间有一个延迟、这对于实现零电压开关转换是必要的。
如果用户想要硬开关电桥、那么他们可以通过在 DELAB 和 DELCD 上使用13k 电阻并通过分压器将 Adel 引脚连接到 VREF、从而最大限度地减少 TABSET、TCDSET 时间-下面概述了这是如何实现的。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/8308.Calculating-Adaptive-Delays.pdf
可以使用类似的方法来管理 SR 延迟。
同时打开"OUTA 和 OUTD"和"OUTB 和 OUT"意味着在 Dmax 下运行。 这可以通过将 EA-连接到 GND 来实现。 如果 EA+被接至 VREF/2、那么这将把 COMP 设定为高电平并且控制器将无限期地运行在 Dmax 上。
允许在 Dmax 下持续运行-控制器不会调节输出电压、因为占空比是固定的、否则不会出现问题。
在硬开关条件下运行会显著增加损耗、尤其是在高输入电压下。 如果设计人员能够接受转换效率降低和开关中增加的热损耗、这是可以的。
硬开关中的 dv/dt 速率将明显高于软开关应用中的 dv/dt 速率(例如、ZVS)、除非在布局和滤波器设计中多加注意、否则这将增加传导和辐射噪声特征。
我想了解客户为什么要将此控制器用于硬开关-我认为利用其全部功能并使用延迟时间来实现 ZVS 更有意义。
此致