This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:BQStudio 问题

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854579/bq27421evm-g1a-bqstudio-issues

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27426

您好!

这是 BQStudio 的屏幕截图、我在顶部栏中找不到化学图标、也无法在帮助中获取化学更新。  

如何获取化学图标?  

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅森

    您使用的是 bqStudio 的哪个版本? 请从产品文件夹中安装最新的 bqstduio 版本。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    版本为1.3.86、是最新版本。

    但我发现、如果我连接 BQ27421 EVM、则没有化学图标。

    如果我连接 BQ27426 EVM、则会显示化学图标。

    这是正常的吗?  

    谢谢。

    此致

    刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅森

    您无法更新此监测计上的化学 ID。 它是一种 ROM 监测计、不允许对化学 ID 进行编程。 您需要使用闪存监测计、因为您希望能够灵活地对定制的化学 ID 进行编程。

    bq27426的化学插件无法正常工作

    谢谢

    Onyx