This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:如何在 Bq40z60中选择 NTC

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858839/ccs-bq40z60-how-to-choose-ntc-in-bq40z60

器件型号:BQ40Z60

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI:

   1、根据您的描述、我的电流热系数默认为系数、我的电流 NTC 和二源 NTC 均为10K NTC。 这意味着我可以在当前 FW 中使用这两个 NTC。 对吧?

   2、如果我使用默认热系数、市场上会有不同的10K NTC。 即使 R 公差和 B 公差相同、R/T 表也存在一些差异。 如何选择一个来提高 FG 中的温度读数精度(使用 NTC 和默认系数)? 我只想知道如何选择 NTC 的标准。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在你的另一篇文章中也谈到了同样的问题。  

    谢谢

    Onyx