This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:LED 驱动器未给出正确的周期

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855049/tlc59208f-the-led-driver-doesnot-give-the-correct-period

器件型号:TLC59208F

您好!
如参考手册中所述、要获得1000毫秒的全局闪烁周期、必须用值23填充 GRPFRQ–组频率寄存器。

但是、对于值23、实现的全局闪烁周期几乎为960 - 980毫秒。
请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

       是否有任何波形显示960-980毫秒的测试结果? 为什么不尝试24来调整周期并再次检查闪烁周期时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示902ms 周期的第一个周期波形取值23。

     显示940毫秒周期的第二个周期波形取值24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

       为什么不尝试大值、直到它达到1000ms?

       在前面的问题中 、实现的全局闪烁周期值23几乎为960 - 980毫秒。 您的波形中先前的结果与测试结果之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    我尝试使用较高的值。 25时、周期约为980毫秒;值26时、周期约为1020毫秒。  

    为了回答您的第二个问题、这两个结果之间没有差异、我只是对实现的周期值感到困惑。 其25、在该25下可实现约980毫秒的周期。

    因此、无法实现1000毫秒的实际周期的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank、

       一个步进的精度对于您的应用来说似乎太大了。 如果您使用此芯片、则可以选择980毫秒或1020毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、您说得非常正确、1000毫秒的周期值对于我们的应用至关重要。 您能建议一些其他 IC、它可以提供1000毫秒的闪烁周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priyank,

       我建议您可以在 MCU 中使用计时器来实现1000毫秒的闪烁。