This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负电压热插拔开关

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25982, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834103/hot-swap-switch-for-negative-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25982LM5067

尊敬的所有人:

我想问一下 TI 产品中的热插拔开关。

目前、我们的客户正在申请 LT4220的替代方案。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/4220f.pdf

我确认了替代方案、但由于没有双通道产品、我考虑使用两种类型、一种对应于正电压(+ 6.8V)、另一种对应于负电压(-6.8V)。

您是否知道任何支持负电压(-6.8V)的热插拔开关?

如果没有支持负电压的热插拔开关、请告诉我是否有任何好的替代方案。

我希望你能尽快得到答复。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的联系

    我很快会检查并回复。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    我们没有 类似 LT4220的双通道产品。

    对于正电源轨、我们提供了 TPS2595、TPS2594x、TPS25982等集成解决方案、可根据负载电流要求进行选择。  

    对于负电源轨、可以查看 LM5067、但它的工作范围为-9V 至-80V... 可能不适合这里。

    您能否分享终端设备和应用用例详细信息。

    BR、Rakesh