This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54326:0.9V 电压生成时2.2uH 电感器的稳定性

Guru**** 2392665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857394/tps54326-stability-with-2-2-uh-inductor-for-0-9v-generation

器件型号:TPS54326

大家好、

我的客户希望在12V 输入电压@ 2A 负载设置下使用2.2uH 电感器提供0.9V 输出电压、以获得更小的纹波。 然后、我从他们那里得到了以下两个问题。 你可以给我任何建议吗?

1.您能告诉我您是否有任何问题(如稳定性问题)、以及估计的电源特性在更改为2.2uH 时是否会发生变化?

2. 如果稳定性有问题、 可以通过更改反馈电阻等组件参数来解决吗?

[其当前设置]
输入电压:12V
输出电压:0.9V
负载:2A
电感:1.5uH
COUT:44uF (22uF + 22uF)

在电流设置中、他们提到了 TI 的以下建议、但输出纹波比他们估算的要大一点。 因此、他们希望减小尺寸、而无需更改设计。 Cout 越大、纹波就越小、但需要更改布局。

为输出滤波器选择的电感器和电容器必须被选择、这样双极点才会出现

位于高频零点下方、但足够接近由提供的相位升压

高频零点为稳定电路提供足够的相位裕度。

要满足此要求、请使用表1中推荐的值。

 

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究此请求、并在星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi

     将电感从1.5uH 增加到2.2uH 不会导致稳定性问题、从而降低 Vout 纹波。  

    对于电源特性、负载 瞬态性能会稍微差一点、 其他特性 几乎保持不变。

    总之 、我认为 2.2uH 电感器正常、没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我知道2.2uH 应该没问题。 不过、我的客户希望获得更多的输出纹波裕度、如何更改为3.3uH?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi

    我认为3.3 μ H 也没有问题、没有稳定性问题。  

    但 负载瞬态响应 会进一步恶化、您 的客户需要在  负载瞬态响应之间权衡输出纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    感谢您的快速响应。

    我要告诉他们。

    此致、

    Takashi Onawa