This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:估算功率耗散

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834043/tps54302-estimating-power-dissipation

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54318

你(们)好

客户希望估算此器件的功耗。 如其他器件数据表(例如 TPS54318)中所述、可以使用以下公式计算该值:

导通损耗:PCON = Iout ^ 2 * RDS * Vout / Vin

开关损耗:PSW = 2 (tr + tf)* Vin ^ 2 * Iout * fsw

栅极电荷损耗:PG = 2 * Qg * Vin * fsw

静态电流损耗:PQ = Iq * Vin

死区时间损耗:PD = 2 * 0.7V * Fsw * Iout

如果此过程正确、以下参数是什么?

tr 和 tf 是多少?

Qg 是多少?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TR 和 TF 与 VIN 和引导电阻器相关、上升压摆率约为1.4V/ns、下降压摆率约为2V/ns、因此 tr (ns)=VIN/1.4、TF (ns)=VIN/2、最好在电路板上测试 tr 和 TF。  

    对于栅极电荷损耗、该值太小、您可以忽略它。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaw-San、您好!

    谢谢!

    此致、

    本志本