This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:仿真查询

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834301/lm5155-simulation-quirks

器件型号:LM5155

您好!

我尝试在 SEPIC 配置(12V 至24V @ 3A)中使用 LM5155。

Webench 不允许使用此器件进行 SEPIC 设计、因此我进行了升压设计、将其导出到 TINA、然后在 TINA 中构建我自己的 SEPIC。

为了避免任何错误、我只需复制此参考设计即可开始使用: http://www.ti.com/tool/PMP40488
(
仅使用正输出)。

设计大部分都能正常工作、但我面临一些奇怪的问题:

  1. 当使用设计中的 NExperia FET (模型在此处并连接)时、我在软启动后得到这个奇怪的过冲。 解决这个问题的任何方法?


  2. 我想对更高的电流进行调整、因此我尝试放置一些 TI FET、而不是 Nexperia FET。 这导致仿真永远不会开始切换、即使所有其他东西都是一样的。 是否有什么想法导致这种情况的原因?

我附上了两个 TINA 文件供您参考、下面是我在第1部分提到的过冲的屏幕截图:

e2e.ti.com/.../Working-FET.TSCe2e.ti.com/.../TI-FET.TSCe2e.ti.com/.../PMV213SN_5F00_25_5F00_04_5F00_2012.TSMe2e.ti.com/.../PMV213SN_5F00_25_5F00_04_5F00_2012.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发帖。 如果过冲是实际问题、但不是建模问题、则可以通过增加软启动电容器来解决。   

    我尝试运行您的模型、但它非常慢。  请给我们打电话(我自己或 Eric Lee)、让我们通过电话进行讨论、这样可能会更高效。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi