This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:使用 BQ25618/25619的充电盒出现问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857672/bq25618-problem-with-charging-case-using-bq25618-25619

器件型号:BQ25618

您能告诉我、在使用 BQ25618设计耳塞充电盒时、我应该关心什么问题? 谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vu、

    通常、对于充电盒、它将以与移动电源类似的方式使用。  

    最常见的设计挑战是通信和功率损耗。

    在通信方面、通常情况下、耳塞充电盒将与耳塞通信、并使用相同的线路或通过蓝牙为耳塞充电。  

    在功率损耗方面、您必须考虑耳塞的充电电流、BQ25618的 OTG 输出电压以及耳塞的充电方法(几乎始终是线性充电器)。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    您的充电电流和输入电压是多少?  我假设您有 I2C 通信可用于控制充电器吗?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的充电电流为1A、输入电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。