This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350A:采用 LM350A 的电池充电器设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/868005/lm350a-battery-charger-design-using-lm350a

器件型号:LM350A
主题中讨论的其他器件:LM317

对于下面的电路、我想讨论一些有关电路工作方式的问题。 这是电路:

让我在讲义中报告什么是 Wirten:

该电路在25°C 时为每节电池提供2.5伏的初始电压、以便快速为电池充电。 充电电流随着电池充电而降低。 当电流降至180mA 时、充电电路将电压降至2.35V、使电池处于完全充电状态。 LM301将 R1两端的电压与 R2设置的18mv 进行比较。 比较器输出控制电压稳压器、强制其在电池充电电流降至180mA 以下时产生较低的浮动电压。 充电电压和浮动电压之间的150mV 差值由 R3和 R4的比率设置。 LED 显示电路的状态。

让我们以6V 电池为例。 要为该电池充电、建议使用大约7.5V 的电压(每个电池2.5V、因为已经过测量)对其充电。 LM350或 LM317具有1.25电压基准。 那么、我们如何从该电路获得7.5V 的起始充电电压(在我进行计算时、我最终没有获得7.5V、但  Vref=2.5V 且  Iadj=50uA 时更高)

讲义显示"LM301比较了 R1和 R2上的电压"、因此这里的运算放大器扮演比较器的角色(输出为高电平或低电平)、我对吗? 如果我说得对,该运算放大器如何能够处于低电平(灌电流以使上部 LED 亮起),因为其输出(引脚6)是 NPN 晶体管的发射极(来自 LM301的数据表)。

如何在 PNP 晶体管周围进行计算以使其导通或关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirous、  

    您是否曾尝试将此电路置于 TI Tina 仿真器中? 同时、请允许我花一些时间为您进行调查。 由于假期、我可以在一周的1/6时间内回复您吗?  

    此致、
     Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

     我已经对电路进行了仿真、现在我将在 TINA 仿真器中对其进行仿真、但我还不了解它的工作原理。 我将很快上传我的电路,并尝试找出问题所在(当然,当您从假期回来时,请尽情享受)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    请对电路进行任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirous、

    您会帮我上传 TINA 仿真文件吗?  

    此致、  
    Jason Song