This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:此器件是否可用于2节/2并联电池?

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833218/bq27320-can-this-device-use-for-2-cell-2-parallel-battery

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

各位专家、您好!

BQ27320是否可用于以下电池?
1节锂离子电池(3.7V、1800mAh)
2节/2节并联电池(3.7V、3600mAh)

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara

    是的、您可以。  

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回答。 客户是否需要通过 GPC 独立获取 CEDV 参数、对吧?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwara

    是的、客户需要使用 gpccedv 获取参数

    谢谢

    Onyx