This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:搜索升压解决方案

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390, LM3478, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858443/lm3478-search-for-a-boost-solution

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:TPS61390LM5155

大家好、

以下是客户的要求:  

VIN=3.3V、Vout=80V、Iout=20mA。  客户希望获得尺寸更小、外部组件更少的简单解决方案。 我在网站上搜索、并提出以下建议和问题

A. TPS61390/1。 该规范是可以的、但不确定如果未使用如何连接 APD。  

B. LM3478/3481。 参考设计 PMP7129的电压范围为5V 至100V@10mA。 但从数据表中可以看出、它仅提供 Dmax=81%(最小值)@ 475kHz、无 Toff-min 值。 因此、在降低 Fsw 时、不确定 Dmax。  

C. LM5155x。 在图44中、 有一个带电荷泵的升压电路、但不确定如何设计合适的电荷泵(二极管、电容)电路。  没有指南。  

请添加您的意见。 如果有其他建议、请提供您的建议。 谢谢。  

BRS

假设