请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 TPS40210、+24V 升压至+36V、使用 TI.com 仿真电路、振铃将在 MOSFET 栅极上升沿的大约一半处生成、振幅约为5V、频率约为133MHz。 为什么? MOSFET 为 csd18533、栅极电阻为5.1欧姆、采样电阻为0.002欧姆。 当栅极电阻更改为33欧姆时、并联的4.7nf 电容器不会振铃、但上升沿是极斜的、这对于 MOSFET 是不利的。 造成这种情况的原因是什么? 它会影响辐射吗? 如何解决? 谢谢!