请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 标题是基本问题。 更多详细信息:
我的模拟前端(AFE)的输入实际范围为~200mV 至1.5V。 我可以手动调整 REFDAC、以在该范围内获得有意义的 EADC 值。 但是、在应用中、范围在哪里是未知的。 编程或技术参考文档中是否有我没有找到的东西、让 DPP 能够控制 REFDAC 并在 EADC 出现下溢/过流时对其进行调整?
如果不是、建议让 ARM 内核代码具有一个控制环路来轮询 EADC_SAT_HIGH /eADC_SAT_LOW、并且只要它们被设置、就像所示那样升高/降低 REFDAC、直到 EADCVAALT.ABS_VALUE 再次变得可靠?