各位专家、您好。
我们的电池组产品具有 BQ24104 电池充电器 IC。
现在 BQ24104出现过热问题。
封装表面温度超过90℃、STAT 引脚输出误差。
并非所有产品都有问题、大多数产品正常(封装温度约为50℃)、但有一些产品存在此问题。
我们想知道原因和对策。
在我们的电路中、Vin=12V、充电电流约为1A。 电池为2节(8.4V)锂离子电池。
我们的电路是参考规格表图16设计的、但有一些差异:
- RSNS 和 BatteryPack+之间的 N-MOS FET。 与 GATE 和 Vin、DRAIN 和 BatteryPack+、拉电流和 Rsns 相连。 当输入为12V 时、FET 打开。
- 未安装 D1
- IN 和 VCC 之间的10Ω Ω 电阻器
- RISET1=10k、RISET2=5.6k
- STAT1/2通过外部 PU 电阻器连接到 MCU。
- PG 断开