This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:BQ24104过热问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864117/bq24104-bq24104-overheating-problem

器件型号:BQ24104

各位专家、您好。

我们的电池组产品具有 BQ24104 电池充电器 IC。
现在 BQ24104出现过热问题。
封装表面温度超过90℃、STAT 引脚输出误差。

并非所有产品都有问题、大多数产品正常(封装温度约为50℃)、但有一些产品存在此问题。
我们想知道原因和对策。

在我们的电路中、Vin=12V、充电电流约为1A。 电池为2节(8.4V)锂离子电池。

我们的电路是参考规格表图16设计的、但有一些差异:

  • RSNS 和 BatteryPack+之间的 N-MOS FET。 与 GATE 和 Vin、DRAIN 和 BatteryPack+、拉电流和 Rsns 相连。 当输入为12V 时、FET 打开。
  • 未安装 D1
  • IN 和 VCC 之间的10Ω Ω 电阻器
  • RISET1=10k、RISET2=5.6k
  • STAT1/2通过外部 PU 电阻器连接到 MCU。
  • PG 断开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    对于热器件、它们是否仍然正常运行、为电池提供至少一些电流?  您能否发送一个合格和不良 IC 的 OUT、IN 和 BAT 引脚的示波器截图?  如果您更换坏板上的 IC、它是否正常工作?    该器件通过其 PowerPAD 进行散热。   PowerPAD 是否已焊接到 PCB 上?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    随附的图像文件是良好和不良 IC 的 OUT、IN、BAT 引脚的范围截图。
    不良 PCB 的 Vout 开关波形似乎良好、但电流过大。

    我更换了好 IC 和坏 IC。 结果如下:
    PCB 良好+ IC 不良->过热
    PCB 损坏+ IC 良好->正常

    我认为 PowerPAD 已很好地焊接到 PCB 上、因为 IC 背面的电路板也很热。
    我还连接了 PCB 布局。 是否有任何需要改进的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    我假设底层是一个大型接地层?

    从示波器屏幕截图中可以看出、OUT 与 GND 之间的功率 FET 短路。 在 IN 或 BAT 上无电源时、良好和不良 IC 上的每欧姆计从 OUT 到 GND 的电阻是多少?

    关于您的 PCB、您能否发送原理图?  我不理解从输入到输出的 R 和 C 分量。 此外、IN 到 GND 之间的电容器应具有从 IN 引脚到 GND 引脚的极低电阻连接。   

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用万用表测量的输入- GND、输出- GND 和输入-输出电阻

    不良 PCB 上的输入电阻小于良好 PCB 上的输入电阻。

    探头+ 探头- 良好的 PCB PCB 损坏
    输出 GND 1.9米 1.9米
    GND 输出 380K 36公里
    在中 GND 270k 280k
    GND 在中 260k 270k
    在中 输出 970K 50万
    输出 在中 2.0米 2.0米

    >我假设底层是一个大型接地层?

    是的、底层是较大的 GND 平面。

    下图是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramu、

    您的布局显示了从 IN 到 OUT 的 C100和 R100、但我在原理图上看不到它们。  它们是否已安装?  我不理解他们的目的。

    如果未安装、我在布局中看到的唯一其他问题是 C103的长接地回路。  您能否获取放大后的输出范围截图、输入电压、输入电流或充电器电流、以便在输出时看到1-2个脉冲?  请关闭 OUT 探测通道上的 BW 限制。  我正在寻找 OUT 脉冲的上升沿或下降沿上的振铃。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    抱歉、我上传了较旧的布局数据。 实际上没有 C100和 R100。

    我拍摄了当前、当前和当前的示波器镜头。  除了直流电平电流外、良好和不良 PCB 之间没有显著差异。

    PCB 良好 (黄色:Vin、青色:Vout、蓝色:Iin)

    PCB 损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    要进行确认、充电电流在1A 时仍然准确、但输入电流更高、从而导致效率不佳和 IC 发热?   如果是、根据您的实验、IC 似乎已损坏。  

    示波器快照中的下冲看起来很明显(3V?)。   布局非常糟糕可能会导致这种情况、但 在我 看来、您的布局也不是那么糟糕。   IN 电容器 需要与 IN 和 GND 引脚的连接更短。   如果要继续实验、可以在   尽可能靠近 IC OUT 和 GND 引脚的位置添加肖特基二极管、以钳制下冲 并查看是否有更多器件损坏。

    此致、

    Jeff

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff。

    >要确认、充电电流在1A 时仍然准确、但输入电流更高、从而导致效率不佳和 IC 发热?
    是的。 充电电流为1A、但不良 IC 的输入电流过高。 不良 IC 的效率较低。

    由于测量方法不好、范围内 OUT 引脚的下冲看起来比实际大。
    我改进了测量方法、下冲变得更小、如下所示。 但是、它为-2.3V、超过了绝对最大额定值:-0.3V~20V。

    在 OUT 引脚上巧妙地添加了二极管后、下冲变为-1.7V、但这还不够。您是否认为改善电容器中的位置可以减少下冲和过热风险?


    *未测量通道4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramu、

    我对假期延误表示歉意。  调试是否有任何进展?  正如您所注意到的、新的示波器截图还不错。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    对此进行了任何更新?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉耽误你的时间。
    我们认为我们需要制造新的电路板和测试。
    我们计划制作包含 以下改进的原型板:

    • 在 OUT 和 PGND 之间添加一个 schotkey 二极管。
    • 改善 C103的接地回路。

    如果您有任何其他改进建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramu:

    这些更改应该是合理的。  继续发布结果。

    此致、

    Jeff